This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP123:消耗电流非常高

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655466/tmp123-consumption-current-is-very-high

器件型号:TMP123

让我对 TMP123的运行提出疑问。

[故障]
IQ (静态电流)在数据表中指定为50uA (最大值)。
但是、我们实际上消耗大约15mA 的电流。

15mA 电流消耗的原因是什么?

[15mA 功耗条件]
(1) 0℃或更低温度环境。
(2)打开温度传感器(TMP123)。
(3)温度传感器(TMP123)的芯片选择引脚(5引脚)从"H"切换到"L"。
■当满足上述三个条件时、电流消耗为15mA。

·如果这三个条件不匹配、则不会消耗15mA 电流。
·如果这三个条件匹配、则始终消耗15mA 电流。
·我们已确认多个器件的工作电流消耗为15mA。
·电流使用 V +(3引脚)进行测量。

已在多个设备上确认相同的问题。
未知是由器件还是器件引起的。
我期待你的建议。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、cafain、

    请您分享您的原理图吗? 请在原理图上指明您进行电流测量的位置。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ren-San

    感谢您的快速支持。

    我们将获取电路图、时序波形并将其提供给您。
    由于安全问题、我一般不想透露电路图、您能告诉我您的私人地址吗?

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、cafain-san、

    我向您发送了一封包含我的电子邮件地址的私人邮件。 我将关闭该线程。

    谢谢、