This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:接收通道之间的本机振荡器相位和增益不匹配

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654592/awr1243-local-oscillator-phase-and-gain-mismatch-between-receive-channels

器件型号:AWR1243

尊敬的 TI 支持:

请告诉我、AWR1243上的四个接收通道之间的本机振荡器相位和增益不匹配是什么。

因此、这是四个接收器中任意两个的本地振荡器(LO)信号之间相位和振幅的最大差异。

此外、在 AWR1243数据表中、它提供了 IQ 相位不匹配(2deg)和增益不匹配(1dB):您能否澄清这是否是一条接收路径的 I 和 Q 信号之间的不匹配?

感谢您对此提供的帮助。

谨致你的信,

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、
    我们将尽快回复您。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    无法直接测量通道的原始相位失配、因为无法区分电路板和芯片上相位误差的变化。  相位不匹配随温度的变化小于3度。  同样、增益不匹配的温度变化小于1dB。

    IQ 增益和相位不匹配是单个接收路径内 I 和 Q 之间不匹配的规格。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您对此问题的快速响应。

    因此、对于给定的温度、我们应该假设四个接收通道之间没有明显的 LO 相位差、并且接收通道之间的主要相位差将是由于到接收天线的轨迹长度差异造成的?

    关于小于1dB 的接收器增益不匹配变化和小于3DEG 的温度变化:这是整个接收路径的增益和相位不匹配变化吗?

    您是否还可以确认出现<1dB、<3DEG 失配变化的温度范围? 此 Tj 是否为-40°C 至+125°C?

    此致

    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    我们发现、即使在标称长度上匹配同一 PCB 上的布线也可能存在明显(>10度)的相位失配。 这意味着我们无法隔离芯片相位差;因此、四个 RX 通道之间可能存在 LO 相位差;对于高精度角度测量、必须补偿组合电路板+芯片相位不匹配。 芯片在温度范围内的 RX 相位不匹配的稳定性意味着只能在单个温度下进行此校准。

    报告的增益和相位不匹配值适用于整个 RX 路径。 在测量中、我们实际上无法区分射频和 LO 路径不匹配。

    你是对的。 不匹配变化<1dB、<3deg 的温度范围是结温从 Tj=-40degJ 到+125°C。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian。

    感谢你的答复。
    这很清楚。

    此致

    Jonathan