请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 尊敬的 TI 支持:
请告诉我、AWR1243上的四个接收通道之间的本机振荡器相位和增益不匹配是什么。
因此、这是四个接收器中任意两个的本地振荡器(LO)信号之间相位和振幅的最大差异。
此外、在 AWR1243数据表中、它提供了 IQ 相位不匹配(2deg)和增益不匹配(1dB):您能否澄清这是否是一条接收路径的 I 和 Q 信号之间的不匹配?
感谢您对此提供的帮助。
谨致你的信,
Jonathan