This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:驱动电子器件是否必须位于直接传感应用的单独 PCB 上?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654646/fdc1004-must-drive-electronics-be-on-a-separate-pcb-for-direct-sensing-applications

器件型号:FDC1004

背景:

我正在努力实现用于液位感应的 FDC1004。 在应用手册 SNOA935A (www.ti.com/.../snoa935a.pdf)的表1中、它表示直接感应的一个缺点是"传感器和电子产品分离"、而遥感具有"传感器和电子产品可以集成在一个电路板上"的优势。

应用手册将直接感应定义为"容器上的传感器"、将遥感定义为"容器附近的传感器"。

问题:


对于传感器直接位于容器外部的直接液位感应、传感器实际上是否必须位于单独的 PCB 上? 或者、是否有一些配置可以让所有驱动电子器件都位于单个 PCB 上?

我想了解两个示例配置、它们是否会对测量产生重大影响、我不应在这一点上费心进行原型设计:

  • 传感器和电子器件都位于同一 PCB 上、但 PCB 扩展到容器边缘之外。 只有电容器与容器直接接触、并且所有电子器件的放置都要确保其所在的 PCB 部分与自然通风接触(如下所示)。

  • 传感器和电子产品都位于同一 PCB 上。 该 PCB 上的所有电子元件都放置在最顶部的电容器和屏蔽层上方(因此高于预期要测量的最高液体水平)、并且电子元件在电子元件和容器之间有一层 PCB - 实际上只有电容器与容器直接接触(如下所示)。

非常感谢有关 SNOA935A 为何看起来表明传感器电子器件必须驻留在与直接传感应用中的电容器相比的差异 PCB 的理论和/或其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我正确理解这个问题、听起来电子产品在容器外部、而不是直接接触液体。 如果是这种情况、则您绘制的两张图片都是可以接受的。 您需要避免将液体与传感器进行电气接触。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、感谢您的回答。 如果是这种情况、也许应该更新应用手册(SNOA935A)以更正其"直接感应"的定义? 本应用手册并未将"直接感应"定义为电容器与液体直接接触、而是与容器直接接触。 应用手册还显示了容器外部的共面电容器图、以随此定义一起显示。

    除非应用手册在这方面不正确、否则我怀疑还有其他原因会使传感器电子元件与电容器位于同一 PCB 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    本应用手册将直接感应称为接触容器、而非液体。 我在上面提到的一点是、如果您的传感器位于容器内(应用手册未讨论)、则这是不可取的、除非您在传感器上使用某种保护涂层以防止对液体进行电气放电。
    希望这能澄清问题、如果还有其他问题、请告诉我。
    谢谢!
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、感谢您的回答。 遗憾的是、这两个答案都没有完全解决我最初提出的问题、即当电容器与容器直接接触时、TI 应用手册(SNOA935A)指示传感器电子器件应位于与电容器不同的 PCB 上。 如果您或他人能提供有关 TI 应用手册中这些陈述的原因的任何见解、我们仍不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是关于液体或容器何时会很热的评论。 如果 PCB 上的电子元件可能会受到这种极端环境的损坏、则需要将其分离。 但是、如果容器条件不会损坏电子器件、则在将其放置在同一 PCB 上时不应出现问题。  

    此致、

    Luke