背景:
我正在努力实现用于液位感应的 FDC1004。 在应用手册 SNOA935A (www.ti.com/.../snoa935a.pdf)的表1中、它表示直接感应的一个缺点是"传感器和电子产品分离"、而遥感具有"传感器和电子产品可以集成在一个电路板上"的优势。
应用手册将直接感应定义为"容器上的传感器"、将遥感定义为"容器附近的传感器"。
问题:
对于传感器直接位于容器外部的直接液位感应、传感器实际上是否必须位于单独的 PCB 上? 或者、是否有一些配置可以让所有驱动电子器件都位于单个 PCB 上?
我想了解两个示例配置、它们是否会对测量产生重大影响、我不应在这一点上费心进行原型设计:
- 传感器和电子器件都位于同一 PCB 上、但 PCB 扩展到容器边缘之外。 只有电容器与容器直接接触、并且所有电子器件的放置都要确保其所在的 PCB 部分与自然通风接触(如下所示)。
- 传感器和电子产品都位于同一 PCB 上。 该 PCB 上的所有电子元件都放置在最顶部的电容器和屏蔽层上方(因此高于预期要测量的最高液体水平)、并且电子元件在电子元件和容器之间有一层 PCB - 实际上只有电容器与容器直接接触(如下所示)。
非常感谢有关 SNOA935A 为何看起来表明传感器电子器件必须驻留在与直接传感应用中的电容器相比的差异 PCB 的理论和/或其他信息。