请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 你好
我通过以下方式操控了 Radar Studio。
但无法进行 SPI 检测。
如何在"模式4 (功能)"中使用 SPI 连接?
(1)选择“Mode4 (Functional)” (模式4 (功能))。
(2)单击"设置"按钮。
(3)单击"SPI Connect"按钮。
->但"SPI 连接状态"禁用。
我希望"SPI 连接"连接到"已连接"。