This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:Mode4上的 RADAR Studio SPI 连接(功能)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655585/iwr1443boost-radar-studio-spi-connection-on-mode4-functional

器件型号:IWR1443BOOST

你好

我通过以下方式操控了 Radar Studio。
但无法进行 SPI 检测。
如何在"模式4 (功能)"中使用 SPI 连接?

(1)选择“Mode4 (Functional)” (模式4 (功能))。
(2)单击"设置"按钮。
(3)单击"SPI Connect"按钮。
   ->但"SPI 连接状态"禁用。
    我希望"SPI 连接"连接到"已连接"。

Iwao Nouchi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、您需要设置模式5 (闪存程序)并刷写器件(单击闪存程序按钮)。 确保选中"Load for BSS and MSS (为 BSS 和 MSS 加载)"旁边的复选框、以便它知道要将这些内容刷写到器件中。

    刷写后、您可以进入模式4、设置并连接。

    此致、

    Adrian