Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP
您好;
我有两个与线性调频脉冲剖面配置相关的问题。
根据 mmwave_sdk_user_guide.pdf 图2:线性调频脉冲图、进入系统配置的 TX 开始时间应在斜坡开始前使发送器 X us 开启。 根据我的观察结果、它看起来与此相反、并在斜坡开始后将发送器打开 x us。 请参阅以下消声环境中收集的原始 ADC 数据图像:
第二、比较两个斜坡、一个斜坡的斜升时间为 x us、另一个斜坡时间为~2*x us、为什么需要增加 ADC 有效启动时间以避免收集瞬态数据? 下面是18us 斜坡的原始数据、与38.5us 斜坡相比、这两个斜坡都使用7us ADC 有效启动时间、直到收集 ADC 数据。 18us 在开始时没有任何瞬态、而38.5us 还有5-10个不良数据样本。 为什么我需要等待更长时间才能从较长的斜坡中收集有效数据? 该瞬态是否是采样频率的函数、而不仅仅是时间?
我尝试理解这一点、以便能够动态计算系统配置、同时保证不会收集瞬态。
谢谢、
Erik