This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443:CCS/IWR1443

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655347/ccs-iwr1443-ccs-iwr1443

器件型号:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我叫 Jean-Paul、来自法国。

我刚刚开始基于 IWR1443 EVM 设置生命体征演示。 (只是在3天前才收到电路板!!!所以我不熟悉所有这些材料(软件和硬件)  

我"严格地折叠"了视频、以便在我的笔记本电脑上设置生命体征演示。  

我成功地下载了 CCS Studio V7、并在 IDE 上导入 Vital Sign CCS、尝试构建项目。

不幸的是、在尝试构建项目时、我遇到了一些错误(24个错误)、如下所示。

您能帮我解决这个问题吗?

请告诉我

是否有其他方式运行演示(我需要执行雷达结果视频!

此致

让-保罗

请参阅下面的编译结果

说明资源路径位置类型

#137结构"mmWave_CalibrationCfg_t"没有字段"enableCalibration" main.c /vitalSms_lab 行770 C/C++ problem
#137结构"mmWave_CalibrationCfg_t"没有字段"enablePeriodicity " main.c /vitalSIS_LAB 第771行 C/C++问题
#137结构"mmWave_CalibrationCfg_t"没有字段"periodicTimeInFrames" main.c /vitalSmiss_lab 行772 C/C++ problem
#137 struct "mmwave_CtrlCfg_t"没有字段"freqLimitHigh" sensor_mgmt.c /vitalSmiss_lab line 283 C/C++ problem
#137结构"mmwave_CtrlCfg_t"没有字段"freqLimitLow" sensor_mgmt.c /vitalSmiss_lab 行282 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 线路292 C/C++问题
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 行336 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 第832行 C/C++问题
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab line 833 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab line 834 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab line 849 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab line 934 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 第942行 C/C++问题
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 第952 C/C++行问题
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 第953行 C/C++问题
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab line 969 C/C++ problem
137联合体" "没有字段"fullControlCfg" main.c /vitalSms_lab 行1091 C/C++问题
#20标识符"mmwave_AdcbufCfg"未定义 main.c /vitalSmises_lab line 288 C/C++ problem
#20标识符"mmWave_L3RAM_Size"未定义 main.c /vitalSmes_lab line 210 C/C++ problem
#20标识符"ptrAdcbufCfg"未定义 main.c /vitalSmiss_lab line 288 C/C++ problem
gmake:***[All]错误2 vitalSmes_lab C/C++ problem
gmake[1]:***[main.obj] Error 1 vitalSmes_lab C/C++ problem
gmake[1]:***[sensor_mgmt.obj]错误1 vitalSmons_lab C/C++ problem
gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。 VitalSmits_lab C/C++问题
"void (*)(uintptr_t、uint32_t)"类型的#169-D 参数与"edma_transferCommpleCallbackFxn_t" data_path.c /vitalSimes_lab line 198 C/C++ problem 类型的参数不兼容
"void (*)(uintptr_t、uint32_t)"类型的#169-D 参数与"edma_transferCommpleCallbackFxn_t" data_path.c /vitalSmuses_lab line 547 C/C++ problem 类型的参数不兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jean Paul:

    生命体征演示使用的是毫米波 SDK 版本1.0、而不是当前版本1.1。

    可从以下网址获取: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    这将解决您的构建错误、如果没有、请告知我们。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢。
    是的、它解决了问题。 现在 IWR1443板正在运行,演示正常*
    此致
    让-保罗