您好!
我想检查 AWR1243内部是否有任何自由运行的内部振荡器。 芯片内部的所有时钟是否都源自包括 MCU_CLK_OUT 在内的清理 PLL 输出时钟?
MCU_CLK_OUT 是否始终运行,如果我不使用它,我可以禁用它吗?
此致、
RJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、RJ、
默认情况下、MCU CLK 输出来自 XTAL。 默认时钟速率为 XTAL FREQ/2。 时钟源可使用 API 进行更改。 也可以使用 API 启用/禁用它
例如、可以使用 rlDeviceMcuClkConfig API 更改/禁用 MCU CLK 输出
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
/**
*@将该域设置为"ENABLE - DISABLE"。 \n
值描述\n
0x0禁用 MCU 时钟\n
0x1启用 MCU 时钟\n
*
rlUInt8_t mcuClkCtrl;
/**
*@brief 该域指定了 MCU 时钟的源。 仅适用于 MCU \n
时钟使能、否则被忽略。 \n
值描述\n
0x0 XTAL (连接到器件)\n
0x1保留\n
0x2 600MHz PLL 分频时钟\n
*
rlUInt8_t mcuClkSrc;
/**
*@brief 该域指定要应用于源时钟的分频因子。 \n
仅适用于 MCU \n
时钟使能。 否则忽略。 \n
值描述\n
0x0除以1 \n
0x1除以2 \n
(笑声) (笑声) \n
0xFF 除以256 \n
*
rlUInt8_t srcClkDiv;
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
此致、
Kaushal