This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:内部振荡器和 MCU_CLK_OUT

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655005/awr1243-internal-oscillator-and-mcu_clk_out

器件型号:AWR1243

您好!  

我想检查 AWR1243内部是否有任何自由运行的内部振荡器。 芯片内部的所有时钟是否都源自包括 MCU_CLK_OUT 在内的清理 PLL 输出时钟?

MCU_CLK_OUT 是否始终运行,如果我不使用它,我可以禁用它吗?

此致、

RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    默认情况下、MCU CLK 输出来自 XTAL。 默认时钟速率为 XTAL FREQ/2。 时钟源可使用 API 进行更改。 也可以使用 API 启用/禁用它

    例如、可以使用 rlDeviceMcuClkConfig API 更改/禁用 MCU CLK 输出

    ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    /**
    *@将该域设置为"ENABLE - DISABLE"。 \n
    值描述\n
    0x0禁用 MCU 时钟\n
    0x1启用 MCU 时钟\n
    *
    rlUInt8_t mcuClkCtrl;
    /**
    *@brief 该域指定了 MCU 时钟的源。 仅适用于 MCU \n
    时钟使能、否则被忽略。 \n
    值描述\n
    0x0 XTAL (连接到器件)\n
    0x1保留\n
    0x2 600MHz PLL 分频时钟\n
    *
    rlUInt8_t mcuClkSrc;
    /**
    *@brief 该域指定要应用于源时钟的分频因子。 \n
    仅适用于 MCU \n
    时钟使能。 否则忽略。 \n
    值描述\n
    0x0除以1 \n
    0x1除以2 \n
    (笑声) (笑声) \n
    0xFF 除以256 \n
    *
    rlUInt8_t srcClkDiv;

    ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    此致、

    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Kaushal! 感谢你的帮助。

    此致、

    RJ