请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1101EVM 主题中讨论的其他器件: LDC1101
您好!
让我询问 一下 LHR_STATUS 寄存器中的 LHR_DRDY 位。 现在、我将使用默认线圈评估 LDC1101EVM。 在 LHR 模式运行中、LHR_DRDY 位在运行时始终为黄色(我认为黄色表示位=1)。 LHR_DRDY = 1表示"未读转换数据可用"、因此我不知道该位在运行时持续响应1的原因。
此致、
Satoshi / Japan Disty