This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:LDC1101 / LHR_DRDY 位

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655066/ldc1101evm-ldc1101-lhr_drdy-bit

器件型号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101

您好!

让我询问  一下 LHR_STATUS 寄存器中的 LHR_DRDY 位。 现在、我将使用默认线圈评估 LDC1101EVM。 在 LHR 模式运行中、LHR_DRDY 位在运行时始终为黄色(我认为黄色表示位=1)。  LHR_DRDY = 1表示"未读转换数据可用"、因此我不知道该位在运行时持续响应1的原因。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    您能告诉我 LDC1101的 RCOUNT 设置是什么吗? LDC1101EVM GUI 的最大采样率受限。 如果 RCOUNT (用于设置采样率)足够低、LDC1101可以比 EVM 固件的轮询速率更快地完成采样。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    屏幕截图中 RCOUNT 设置为1136。 现在我将 RCOUNT 更改为65535 (FFFF)、但 LHR_DRDY 指示灯仍显示黄色...

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    好的、我研究了这个。 基本上、GUI 首先读取 LHR 状态寄存器、然后在新数据可用时更新流。 GUI 更新流时、还会设置状态指示器。 当 GUI 未读取输出数据时、它似乎不会更改 LHR DRDY、因此这是 GUI 中的一个错误。

    此致、

    Christo