This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:IWR1642BOOST

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655070/ccs-iwr1642boost-iwr1642boost

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

软件:CCSv7

程序正在使用:ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw

问题:加载 progarm 后,使用毫米波演示可视化工具的 SensorStop/Start 按钮来停止和启动传感器、然后在'ms_main.c'中设置断点

   if (mmWave_start (gMmwMssMCB.ctrlHandle、calibrationCfg、&errCode)< 0)
   {
       /*错误:无法启动毫米波控制*/
       System_printf ("错误:MMWDemoMSS 毫米波启动失败[错误代码%d]\n"、错误代码);
       返回-1;
   }
   System_printf ("调试:MMWDemoMSS 毫米波启动成功\n");     
   返回

//断点在第二个打印函数处设置

//提示是 S/W BP disabel

如何能够和谐振地设置一个断点并使用该断点来调试程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yowei、

    我相信这是 SDK 1.0中的一个已知问题、我强烈建议您升级到最新的毫米波 SDK 1.1、网址为 :www.ti.com/.../MMWAVE-SDK


    谢谢、
    Akash