请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 工具/软件:Code Composer Studio
软件:CCSv7
程序正在使用:ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw
问题:加载 progarm 后,使用毫米波演示可视化工具的 SensorStop/Start 按钮来停止和启动传感器、然后在'ms_main.c'中设置断点
if (mmWave_start (gMmwMssMCB.ctrlHandle、calibrationCfg、&errCode)< 0)
{
/*错误:无法启动毫米波控制*/
System_printf ("错误:MMWDemoMSS 毫米波启动失败[错误代码%d]\n"、错误代码);
返回-1;
}
System_printf ("调试:MMWDemoMSS 毫米波启动成功\n");
返回
//断点在第二个打印函数处设置
//提示是 S/W BP disabel
如何能够和谐振地设置一个断点并使用该断点来调试程序?