This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:浸金、侧波瓣

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653973/awr1642-immersion-gold-side-lobe

器件型号:AWR1642

我有两个问题:

首先、AWR1642 EVM 的天线 使用浸银 工艺、 但     很容易生锈,我  准备  使用  黄金 工艺、因此我 想 发挥作用,或者 是否有  更好 的解决方案?

第二、在对 AWR1642电路板进行实际测试后、我们发现大约1m 范围内存在较大的侧波瓣、这影响了短距离弱信号的检测。 您有什么解决方案吗?

此致、

莫妮卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、  

    您能否在问题的第二部分分享更多详细信息? 例如、您是否在干净的环境中进行测试? 较大的侧波瓣是否是由于地板造成的? 您能否分享一张输出图?  

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    该测试在干净的环境中进行、现在我已确认大侧波瓣来自地板、因此我想通过以5°仰角,安装 EVM 来解决该问题、这是可行的吗? 或者、您能就此问题提供任何建议吗?

    此致

    Monica
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

     有多种方法可以解决您的困境。

    1.设置与距离成函数关系的阈值,以便忽略地面杂波。 您可以通过查看每个检测到的实际上是地面杂波的物体的 peakVal、然后将 peakVal 阈值设置为高于该阈值来计算该阈值。 我们在 SRR TI 设计()中使用此方法  来避免地杂波。  

    2.重新设计天线阵列、使垂直视场更窄、从而减少雷达看到的接地杂波量。 这可能是最好的建议、因为 AWR1642BOOST EVM 的天线设计未针对任何特定应用进行优化。  

    3.向上倾斜雷达(如您所建议)。 这可能会影响目标的最大可检测距离、但应减少杂波。  

    此致

    Anil