我有两个问题:
首先、AWR1642 EVM 的天线 使用浸银 工艺、 但 很容易生锈,我 准备 使用 黄金 工艺、因此我 想 发挥作用,或者 是否有 更好 的解决方案?
第二、在对 AWR1642电路板进行实际测试后、我们发现大约1m 范围内存在较大的侧波瓣、这影响了短距离弱信号的检测。 您有什么解决方案吗?
此致、
莫妮卡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有两个问题:
首先、AWR1642 EVM 的天线 使用浸银 工艺、 但 很容易生锈,我 准备 使用 黄金 工艺、因此我 想 发挥作用,或者 是否有 更好 的解决方案?
第二、在对 AWR1642电路板进行实际测试后、我们发现大约1m 范围内存在较大的侧波瓣、这影响了短距离弱信号的检测。 您有什么解决方案吗?
此致、
莫妮卡
您好、Monica、
有多种方法可以解决您的困境。
1.设置与距离成函数关系的阈值,以便忽略地面杂波。 您可以通过查看每个检测到的实际上是地面杂波的物体的 peakVal、然后将 peakVal 阈值设置为高于该阈值来计算该阈值。 我们在 SRR TI 设计()中使用此方法
来避免地杂波。
2.重新设计天线阵列、使垂直视场更窄、从而减少雷达看到的接地杂波量。 这可能是最好的建议、因为 AWR1642BOOST EVM 的天线设计未针对任何特定应用进行优化。
3.向上倾斜雷达(如您所建议)。 这可能会影响目标的最大可检测距离、但应减少杂波。
此致
Anil