This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:距离精度和 PoH

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653934/awr1642-distance-accuracy-and-poh

器件型号:AWR1642

团队、

我的客户有以下问题:  

 1、在1-5英尺范围内、线性调频脉冲模式可提供何种距离精度?  我们正在寻找接近零海拔的性能。   

2.我对近程性能提出了疑问,因为数据表中在 IF 中提到了150kHz 和350kHz 的截止频率下限。  150kHz 或350kHz 的最低频率是多少、是否可以禁用低截止频率?

数据表中的另一个感兴趣的项目是累计10000小时的 POH 额定值。  这些部件的预期使用寿命是多少?  远远低于大多数其他芯片的可靠性等级。  您能添加更多说明吗?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!

    A1:下面的文章详细介绍了距离精度
    e2e.ti.com/.../618907

    A2:两个 HPFS 和转角频率由用户编程(最低为175Khz 和350kHz)。 这两个滤波器都具有20dB/十倍频程的衰减。 它们不能被禁用。

    解答3:我将向您回复这个问题。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好!

    对于 A3:数据表中的表格显示了每个温度下的最大小时数、其中总通电小时数是所有温度点的总和。 如果器件仅在该温度下运行、则不会指定器件的总 POH。 因此、同一器件可在125°C 下以900小时运行、然后在95°C 下以6500小时运行、在75°C 下以2000小时运行等。

    希望这能澄清问题。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    谢谢、但为了验证、我相信您已将2000 (75)和6500 (95°C)互换。 在95C 时不应该是2000、在75C 时不应该是6500?

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、是什么决定了器件的寿命? 对于硅器件而言、这似乎相当短。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、

    该器件最初设计用于汽车应用、在这些应用中、个人车辆通常具有大约10k 小时的通电时间。 这也解释了6500小时是在95C 而不是75C 时。 典型汽车要求的应用。

    此致、
    Brian