请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 团队、
我的客户有以下问题:
1、在1-5英尺范围内、线性调频脉冲模式可提供何种距离精度? 我们正在寻找接近零海拔的性能。
2.我对近程性能提出了疑问,因为数据表中在 IF 中提到了150kHz 和350kHz 的截止频率下限。 150kHz 或350kHz 的最低频率是多少、是否可以禁用低截止频率?
数据表中的另一个感兴趣的项目是累计10000小时的 POH 额定值。 这些部件的预期使用寿命是多少? 远远低于大多数其他芯片的可靠性等级。 您能添加更多说明吗?
此致、
Aaron