This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP64-Q1:反极性

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP64-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1184446/tmp64-q1-reverse-polarity

器件型号:TMP64-Q1

您好!

你好。

 kΩ 有兴趣使用 TMP64-Q1±1% 47-k Ω 汽车级线性热敏电阻。

由于其器件设计、它被呈现为单极器件。

 但是、他的应用可能需要将极性反转至大约-300mV、他想知道器件在反向300mV 极化下的确切表现。

如果他能够在 TMP64-Q1上获得-100/-200/和-300mV 的 R (T)曲线、那将会很好。

他猜测该器件包含一些禁止反向偏置的 Pn 结、但在"温和"的反向条件下以及周围环境温度(在我的情况下最大为50°C)下、它可能工作正常。

他的应用与模拟对数/指数电路中的 kT/q 补偿相关。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    TMP64-Q1本质上是一个采用硅工艺制造的 DNWELL (轻微不兼容的单晶振器件)电阻器。 必须正确偏置器件才能正常工作。

    如果焊盘上的电压反向、一旦 p-n 结开始传导、器件将不再正常显示。 TMP64-Q1将显示~0.6V。 因此、我们无法提供施加负偏置的任何 RT 曲线。

    Jalen