https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1184446/tmp64-q1-reverse-polarity
器件型号:TMP64-Q1您好!
你好。
kΩ 有兴趣使用 TMP64-Q1±1% 47-k Ω 汽车级线性热敏电阻。
由于其器件设计、它被呈现为单极器件。
但是、他的应用可能需要将极性反转至大约-300mV、他想知道器件在反向300mV 极化下的确切表现。
如果他能够在 TMP64-Q1上获得-100/-200/和-300mV 的 R (T)曲线、那将会很好。
他猜测该器件包含一些禁止反向偏置的 Pn 结、但在"温和"的反向条件下以及周围环境温度(在我的情况下最大为50°C)下、它可能工作正常。
他的应用与模拟对数/指数电路中的 kT/q 补偿相关。
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent