主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM、 MMWAVE-SDK
您好!
我已成功通过 CCSv7获得 ADC 数据。 我已阅读 mmWave_sdk_user_guide.pdf。
以下是我的操作:
步骤1、我将 ccsdebug.bin 编程到闪存并重新启动板。
步骤2、我使用 CCS 加载了 capturedemo_dss.xer674和 capturedemo_mss.xer4f。
步骤3、我通过 UART 将配置命令发送到电路板、如下所示:
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置2 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 77 20 5 80 0 40 1 256 8000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 128 1 20 1 0
低功耗0 0
sensorStart
它运行良好、我将存储器起始地址保存在大小为32768的 gDataCube (0x20000000)上。
最后、我绘制了距离 FFT
因此、如果我想获取更多数据、我必须重复步骤2和步骤3。
您能告诉我另一种简单 快捷地获取更多数据的方法吗?
谢谢、
金俊