This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:捕获演示、如何使用此演示两次获取 ADC 数据?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626873/awr1642boost-capture-demo-how-to-use-this-demo-to-get-adc-data-twice

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMMMWAVE-SDK

您好!

我已成功通过 CCSv7获得 ADC 数据。 我已阅读 mmWave_sdk_user_guide.pdf。

以下是我的操作:

步骤1、我将 ccsdebug.bin 编程到闪存并重新启动板。

步骤2、我使用 CCS 加载了 capturedemo_dss.xer674和 capturedemo_mss.xer4f。

步骤3、我通过 UART 将配置命令发送到电路板、如下所示:

FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置2 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 1
ProfileCfg 0 77 20 5 80 0 40 1 256 8000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 128 1 20 1 0
低功耗0 0
sensorStart

它运行良好、我将存储器起始地址保存在大小为32768的 gDataCube (0x20000000)上。

最后、我绘制了距离 FFT

因此、如果我想获取更多数据、我必须重复步骤2和步骤3。

您能告诉我另一种简单 快捷地获取更多数据的方法吗?  

谢谢、

金俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinjun
    您是否正在查看流数据采集?

    为此,您可以通过 LVDS 传输 ADC 数据并使用 TSW1400EVM 进行采集。

    BR、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将从自己的话题开始提出这个问题、但它似乎与此相关... 显然、TSW1400EVM 是按背靠背顺序运行的、其他任何 TSW140x 板是否会用于从 AWR1642BOOST 捕获 ADC 数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu、

    我的 TSW1400EVM 正在进行中、但可能需要几周的伺服时间。

    现在,我正在寻找一些仅使用 AWR1642BOOST 获取 ADC 数据的方法。

    可以帮帮我吗?

    谢谢、

    金俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    现有的捕获演示可以存储~639KB 的 adcData [最大数据立方体存储器(.l3Data 部分)]。
    使用此大小、您可以增加 numOfChirp、numOfSample 或 numOfFrame、但您唯一需要注意的是、总数据量必须在上述最大数据立方体存储器内。


    此致、
    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间不活动、我们将关闭此线程。 如果您有任何将重新打开此主题的进一步查询、请回复。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jitendra

      感谢您的回答!  

    金俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说在第一步中要刷写电路板上的 ccsdebug.bin 时、您是说 capture_demo.bin?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、
    它是 MMWAVE-SDK "$MMWAVE_SDK_01_01_00_02\packages/ti\utils\ccsdebug"中提供的二进制文件。

    -Raghu