This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:用于实现更高 TX 功率的 SoC 级联

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626569/awr1243-soc-cascading-for-higher-tx-power

器件型号:AWR1243

您好!

我知道、我可以在 SoC 级联模式下使用 AWR1243来提高 TX 发射功率、从而能够检测非常小的 RCS 物体。 我还知道、我必须使两个芯片的 TX 同时进行传输、同时不会出现任何相位滞后。

TI 是否有任何文档或步骤来指导我实现/测试此目标?

或者、在尝试实现更高功率的级联时、任何人都能帮助我处理我必须注意的事项。

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhana、

    一个4芯片级联参考设计正在开发中。

    作为定制级联设计指南的应用手册也在编写中、但很快就会推出。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    是否可以对本应用手册的时间线进行粗略估算。 因为、基于这一点、我可以规划我的项目时间表和范围

    谢谢、
    Santhana Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raj、

    我们预计该应用手册将在一个月内推出。

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想知道4芯片级联板是否可以连接 DevPack 和 TWS1400 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、最好将您的问题作为单独的主题发布、以便及时获得答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michelle
    您是否有关于开发4芯片级联参考设计的新闻?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 可从获取级联应用手册  

    此致、

    Michelle