This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-Q1:PGAOUT 引脚的负载要求

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626170/tdc1000-q1-load-requirements-for-the-pgaout-pin

器件型号:TDC1000-Q1
主题中讨论的其他器件:TDC1000TDC7200

我们将使用400kHz 传感器并借助 TDC1000和 TDC7200器件来设计空气流量计。 我们在 TDC1000 PGAOUT 和 COMPIN 引脚之间有一个4极400kHz 窄带通滤波器、该滤波器工作正常、但发现如果 PGA 增益设置为高于15dB (5)、则 PGAOUT 处的信号消失。 经过一些测试后、问题似乎与 PGAOUT 引脚上的负载有关。 目前、我们在 PGAOUT 引脚和带通滤波器输入之间有一个连接到模拟接地的10k 电阻负载和一个单位增益缓冲放大器、但仍然无法获得超过15dB 的增益。

此设计将需要根据接收信号强度动态调整增益、并需要使用完整的 PGA 增益范围。

是否有人可以告知 PGAOUT 引脚的特定负载要求、以便我们知道我们需要处理什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    我将与我的同事进行核实、并在明天返回给您。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yibo、

    此请求是否有任何进展?

    谢谢、
    Ian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    PGAOUT 处的信号完全在 PGA 增益的15dB 设置和18dB 设置之间消失? 您是否对所描述的内容进行了一些示波器捕获、您是否可以发布滤波器设置的原理图?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    感谢您的回答。

    是的、如果 PGA 增益设置为高于15dB 的任何值、则信号完全消失。  

    给我发送一封电子邮件、我将转发 TDC1000部分的原理图。

    我可以向您发送一个 CRO 捕获、但直线并不是很有趣。

    如果我从该引脚断开所有(CRO 除外)、则信号会重新出现、这肯定是在 PGAOUT 引脚上加载的问题。

    此处提到了引脚上的最大10pF 负载、但我们应低于该值、除非跟踪电容有影响。 我们可以围绕引脚需求的确切细节进行设计。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    原理图部分已于10月26日启动。 有什么意见?