主题中讨论的其他器件:TDC1000、 TDC7200
我们将使用400kHz 传感器并借助 TDC1000和 TDC7200器件来设计空气流量计。 我们在 TDC1000 PGAOUT 和 COMPIN 引脚之间有一个4极400kHz 窄带通滤波器、该滤波器工作正常、但发现如果 PGA 增益设置为高于15dB (5)、则 PGAOUT 处的信号消失。 经过一些测试后、问题似乎与 PGAOUT 引脚上的负载有关。 目前、我们在 PGAOUT 引脚和带通滤波器输入之间有一个连接到模拟接地的10k 电阻负载和一个单位增益缓冲放大器、但仍然无法获得超过15dB 的增益。
此设计将需要根据接收信号强度动态调整增益、并需要使用完整的 PGA 增益范围。
是否有人可以告知 PGAOUT 引脚的特定负载要求、以便我们知道我们需要处理什么?