This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642BOOST:如何延长采集演示 IWR1642升压中的数据保存时间

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627402/ccs-awr1642boost-how-do-i-increase-the-length-of-data-saving-in-capture-demo-iwr1642-boost

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生或女士:

我想增加在捕获演示中节省在存储器中的数据长度。 现在、ADC 采样频率为8000 KPS、我们在捕获演示中有65536个采样数据、这意味着在时域中、数据长度大约为(1/80000) x65536= 8ms。 我希望数据长度大约为1。 可以帮我完成吗?

谢谢、

Minh Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Minh、
    根据 AWR1642的现有 SDK 演示(捕捉)、为 DSS 分配5个 L3存储器组(即640KB)、以便固定存储器。 如果您希望将数据长度增加1秒、则数据长度将非常大(使用默认的线性调频脉冲配置)。 我们建议通过 LVDS 高速接口从器件发送 ADCBuffer 数据、使用 TSW1400板进行捕获并将数据存储在 PC 上以实现大数据长度。


    此致、
    Jitendra Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我现在可以从捕获演示中获得的最大数据长度是多少。 您能帮我修改代码并获取该代码吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在现有捕获中、demom 已使用最大数据立方体存储器~639KB (.l3Data 部分)。
    使用此大小、您可以捕获多帧数据、但只需注意数据总量必须在上述最大数据立方体存储器内。


    此致、
    Jitendra Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间不活动、我们将关闭此线程。 如果您有任何将重新打开此主题的进一步查询、请回复。


    此致、
    Jitendra