请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生或女士:
我想增加在捕获演示中节省在存储器中的数据长度。 现在、ADC 采样频率为8000 KPS、我们在捕获演示中有65536个采样数据、这意味着在时域中、数据长度大约为(1/80000) x65536= 8ms。 我希望数据长度大约为1。 可以帮我完成吗?
谢谢、
Minh Nguyen