主题中讨论的其他器件:IWR1443、 IWR1642
大家好、
我们需要一种能够测量进入建筑物入口的车辆高度的解决方案。
该入口可能高3至4米。
我们希望能够检测朝向它的车辆、并在它们的间隙高度超过4m 时发出警告。
是否有使用毫米波传感器的准确方法来查找此内容?
此致
Shankar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Shankar、
对迟交的答复表示歉意。
我建议使用 IWR1642。
我假设您将雷达传感器放置在隔离层外、距离即将到来的叉车有一定的距离。 雷达传感器将直接向下查看即将到来的卡车。 在这种情况下、角度分辨率并不重要、因为场景中只有一个目标。
雷达的问题源于给定范围和给定速度下存在多个目标的情况。 在我描述的安排中、只有一辆卡车、雷达应该可以正常工作。 此外、您可以通过开发 具有极窄 FoV (视场)的天线来减少雷达视口。 请查看喇叭天线及其用途。
我之所以建议使用 IWR1642 (相对于 IWR1443)、是因为它具有更多的 RAM (1.5MB 与0.5MB)和可编程 DSP、您可以使用它编写自己的算法。 在您的应用中、您可能需要为您的用例修改 OOB 演示。
此致、
Anil