This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:高精度检测

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/624139/awr1243-height-detection-with-very-high-accuracy

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1642

大家好、  

我们需要一种能够测量进入建筑物入口的车辆高度的解决方案。  

该入口可能高3至4米。  

我们希望能够检测朝向它的车辆、并在它们的间隙高度超过4m 时发出警告。  

是否有使用毫米波传感器的准确方法来查找此内容?

此致

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、  

    这正是 IWR1642或 iWR1443的设计目标。 我建议购买 EVM、然后在实际场景中使用它进行测试。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    感谢您的建议。
    我想知道高速时的精度。
    在观看本视频后有疑问: www.youtube.com/watch

    当车辆以30至60英里/小时的速度向 IWR 传感器移动时、是否可以检测到车辆高度? 精度在厘米以内?

    此致
    Shankar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您能否向我推荐哪款 EVM 最适合购买? IWR1642还是 iWR1443?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、  

    对迟交的答复表示歉意。  

    我建议使用 IWR1642。

    我假设您将雷达传感器放置在隔离层外、距离即将到来的叉车有一定的距离。 雷达传感器将直接向下查看即将到来的卡车。 在这种情况下、角度分辨率并不重要、因为场景中只有一个目标。

    雷达的问题源于给定范围和给定速度下存在多个目标的情况。 在我描述的安排中、只有一辆卡车、雷达应该可以正常工作。 此外、您可以通过开发 具有极窄 FoV (视场)的天线来减少雷达视口。  请查看喇叭天线及其用途。  

    我之所以建议使用 IWR1642 (相对于 IWR1443)、是因为它具有更多的 RAM (1.5MB 与0.5MB)和可编程 DSP、您可以使用它编写自己的算法。 在您的应用中、您可能需要为您的用例修改 OOB 演示。  

    此致、
    Anil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    您可能会发现以下与测量车库门开启器的物体/车辆高度相关的实验很有用:

    谢谢、

    Vaibhav