Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK
我们将 AWR1642用于车辆雷达、我们希望在检测到 ACC 关闭时、我们可以让 AWR1642进入暂停模式、从而将整体功耗降低到100uA 以下、 当 ACC 打开或出现任何 CAN 消息时、器件可以唤醒。 我可以这么做吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将 AWR1642用于车辆雷达、我们希望在检测到 ACC 关闭时、我们可以让 AWR1642进入暂停模式、从而将整体功耗降低到100uA 以下、 当 ACC 打开或出现任何 CAN 消息时、器件可以唤醒。 我可以这么做吗?
张您好、
当 AWR1642未进行线性调频脉冲/成帧时、会关闭射频链等耗电块以节省功耗。 系统其余部分未处于低功耗模式。
根据 CAN、您可以通过设置 CAN 控制寄存器中的 PDR 位来实现本地断电模式。
也可以通过两种方式从本地断电模式唤醒:
应用程序可以手动清除 PDR 位、然后清除 CAN 控制寄存器中的 Init 位。
2.通过设置 CAN 控制寄存器中的总线活动唤醒位(WUBA)可激活 CAN 总线活动检测电路。
有关更多信息和更好的理解,请参阅 AWR1642 TRM 中的“第20.12节本地断电模式” 。
此致、
Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------
你(们)好 Raghu
那么,如何让整个系统断电呢? 系统断电时的功耗是多少?
下面是一种场景:雷达用于车辆雷达、以及由车辆电池供电。 雷达需要处于断电模式、例如电流小于200uA。 如果 ACC 打开或车辆发出任何 CAN 消息、雷达需要唤醒。 如果 ACC 关闭、雷达需要进入断电模式。
我不想添加额外的 MCU 或控制器来实现上述电源管理、也不想使用 AWR1642内部 MCU 来实现。 有可能吗?
你(们)好 Raghu
AWR1642不支持任何低功耗模式让我感到奇怪。 因为:
(1) AWR16xx/AWR14xx 技术参考手册描述了可以关闭 DSP 电源域以降低功耗、因此我认为 TI 已经考虑了 DSP 的功耗、而关闭 DSP 可以将 DSP 功耗降低到接近于零。
(2) AWR16xx/AWR14xx 技术参考手册介绍 了对全局和本地断电和唤醒的支持、但没有任何详细信息、说明如何启用全局断电模式、全局断电模式如何工作以及全局断电模式的功耗。 TI 可以提供更多有关电源管理文档的详细信息吗?
(3)大多数主要 I/O 支持本地断电模式并可以唤醒、是否使用了整个器件断电或低功耗的 IT 设计?
(4)添加外部 MCU 进行电源管理似乎浪费了高性能的 AWR1642、不支持电源管理?
张
对于50%占空比、低功耗 ADC 模式将平均节省约160mW。
我们将在数据表中记录规格以及生产器件。
-Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------
你(们)好 Raghu
AWR1642架构非常奇怪、它支持 CAN 总线等外设的断电和唤醒、但射频前端和 DSP 以及 MCU 无法休眠或断电。
在这种架构中、很难实现"智能电源管理":当从 CAN 断开 ACC 时自动睡眠、当出现 CAN 消息时自动唤醒。 要实现这种电源管理,我需要添加一个具有 CAN 唤醒功能的 MCU,该 MCU 控制 AWR1642的电源。 这需要额外的成本。