This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何让器件挂起和唤醒

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623140/awr1642-how-to-let-device-suspend-and-wakeup

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

我们将 AWR1642用于车辆雷达、我们希望在检测到 ACC 关闭时、我们可以让 AWR1642进入暂停模式、从而将整体功耗降低到100uA 以下、 当 ACC 打开或出现任何 CAN 消息时、器件可以唤醒。 我可以这么做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    当 AWR1642未进行线性调频脉冲/成帧时、会关闭射频链等耗电块以节省功耗。 系统其余部分未处于低功耗模式。

    根据 CAN、您可以通过设置 CAN 控制寄存器中的 PDR 位来实现本地断电模式。

    也可以通过两种方式从本地断电模式唤醒:

    应用程序可以手动清除 PDR 位、然后清除 CAN 控制寄存器中的 Init 位。

    2.通过设置 CAN 控制寄存器中的总线活动唤醒位(WUBA)可激活 CAN 总线活动检测电路。

    有关更多信息和更好的理解,请参阅 AWR1642 TRM 中的“第20.12节本地断电模式” 。

    此致、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Raghu
    感谢您的快速响应。
    您意味着、如果停止线性调频脉冲并为本地断电模式设置 PDR 位、可以让整个系统进入低功耗模式吗? 如果可以实现什么功耗(PMIC 的5V 输入电流)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张您好、
    本地断电模式适用于 CAN 模块、而不适用于系统。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

     那么,如何让整个系统断电呢? 系统断电时的功耗是多少?

    下面是一种场景:雷达用于车辆雷达、以及由车辆电池供电。 雷达需要处于断电模式、例如电流小于200uA。 如果 ACC 打开或车辆发出任何 CAN 消息、雷达需要唤醒。 如果 ACC 关闭、雷达需要进入断电模式。

    我不想添加额外的 MCU 或控制器来实现上述电源管理、也不想使用 AWR1642内部 MCU 来实现。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWR1642的 R4F 不支持任何低功耗模式/待机模式。 在您的情况下、您可能需要探索外部 MCU 选项以实现电源管理。

    谢谢、
    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

        AWR1642不支持任何低功耗模式让我感到奇怪。 因为:

    (1) AWR16xx/AWR14xx 技术参考手册描述了可以关闭 DSP 电源域以降低功耗、因此我认为 TI 已经考虑了 DSP 的功耗、而关闭 DSP 可以将 DSP 功耗降低到接近于零。

    (2) AWR16xx/AWR14xx 技术参考手册介绍 了对全局和本地断电和唤醒的支持、但没有任何详细信息、说明如何启用全局断电模式、全局断电模式如何工作以及全局断电模式的功耗。 TI 可以提供更多有关电源管理文档的详细信息吗?

    (3)大多数主要 I/O 支持本地断电模式并可以唤醒、是否使用了整个器件断电或低功耗的 IT 设计?

    (4)添加外部 MCU 进行电源管理似乎浪费了高性能的 AWR1642、不支持电源管理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张您好、

    很抱歉我的回复延迟了。

    可以将 DSP 置于 TRM 中提到的低功耗状态、但在当前软件产品(MMWAVE-SDK)中、没有 API /接口可将 DSP 置于低功耗模式、保持最后状态、然后在唤醒时恢复 DSP 状态。

    我们可能会在将来的 MMWAVE-SDK 版本中添加将 DSP 置于低功耗模式的功能。



    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

    谢谢。 TI 是否有关于 AWR1642的硬件功耗规格? 尤其是低功耗模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于50%占空比、低功耗 ADC 模式将平均节省约160mW。

    我们将在数据表中记录规格以及生产器件。

    -Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Raghu
    是否有任何寄存器或方法可以:
    (1)关闭整个 DSP 和射频前端
    (2)让 Cortex R4F 处于待机或睡眠状态以停止所有时钟、从而将功耗降至1mA 以下
    那么 CortexR4f 可以通过 GPIO 电平触发唤醒、还是可以输入消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1。   有关 DSP 断电序列、请参阅 AWR1642 TRM 中的"3.4.2.1电源域状态"。  

     没有应用/用户可以编程的射频前端断电控制寄存器。

    答2. 这种情况未经过测试、因此我们无法评论此解决方案的可行性。

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于此帖子的任何进一步查询、请随时重新打开该帖子。
    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Raghu

    AWR1642架构非常奇怪、它支持 CAN 总线等外设的断电和唤醒、但射频前端和 DSP 以及 MCU 无法休眠或断电。  

    在这种架构中、很难实现"智能电源管理":当从 CAN 断开 ACC 时自动睡眠、当出现 CAN 消息时自动唤醒。 要实现这种电源管理,我需要添加一个具有 CAN 唤醒功能的 MCU,该 MCU 控制 AWR1642的电源。 这需要额外的成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    汽车端的目标应用主要是 AWR 器件支持的射频块电源管理。

    您的反馈在 TI 团队中得到充分采纳和理解。

    谢谢、
    Raghu