This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:无法将固件下载到 AWR1243

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623256/awr1243-cannot-download-firmware-to-the-awr1243

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、,我正在调试 AWR1243 E1.0。

我只需将 AWR1243的串行端口连接到我的 PC、并使用 Uniflash 将固件和配置文件下载到 AWR1243、但 Uniflash 会报告错误消息

但我使用 RadarStudio(Version 1.6.1.0)连接 RS232端口、RadarStudio 会显示这一点 115200波特率时的数据速率。

对于921600波特率、RadarStudio 也无法连接 RS232。

我使用  RadarStudio 下载配置文件、并且输出窗口没有消息、

如何将 BSS 和 MSS 固件和配置文件下载到 AWR1243?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    客户正在使用自己的 AWR1243板。 UART 端口连接到外部 RS232芯片、然后连接到 PC。 我认为 Unflash 只需要雷达芯片的串行端口信号、没有其他信号、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够解决此问题? 或者仍然面临闪烁问题/

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我仍然面临闪烁问题。
    AWR1243的 UART 引脚通过电平转换芯片(TP3232N)连接到 PC、这与使用 XDS110的降级板不一样、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Uniflash 仅需要 COM 端口、而 Radar Studio 需要与开发包中相同的 FTDI 器件才能完全正常工作。

    Uniflash 是否在早期工作、然后停止工作? E2E 上还有一篇类似错误的文章、他们发现自己电路板上的二极管存在问题(e2e.ti.com/.../598176)

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我仍然无法将固件下载到 AWR1243 E1.0
    将固件和配置文件下载到 AWR1243 E1.0时、是否需要设置其他 AWR1243信号、例如 nRESET、WARM_RESET、ERROR_IN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Uniflash 不需要其他信号。 请检查电路板上的组件、可能是 PCB 上的问题、如在另一个帖子中所述。
    此外、我们建议改用 ES2.0器件、因为我们不支持 ES1.0器件。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您尝试擦除闪存或将新映像刷写到板载串行闪存、则需要确保 SOP 模式设置为 SOP 模式5。 IE 在器件启动期间、SOP 0/1/2行被驱动至'101'以进入此模式。 只有这样、器件才会进入刷写模式。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否确认上述 SOP 条件是否在电路板上得到了处理?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我确定 SOP 正确,Uniflash 报告以下错误,为什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们建议您移至 ES2.0器件。 工具和软件支持 ES2.0器件。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭帖子、因为长时间没有活动。