请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
大家好、,我正在调试 AWR1243 E1.0。
我只需将 AWR1243的串行端口连接到我的 PC、并使用 Uniflash 将固件和配置文件下载到 AWR1243、但 Uniflash 会报告错误消息
但我使用 RadarStudio(Version 1.6.1.0)连接 RS232端口、RadarStudio 会显示这一点 115200波特率时的数据速率。
对于921600波特率、RadarStudio 也无法连接 RS232。
我使用 RadarStudio 下载配置文件、并且输出窗口没有消息、
如何将 BSS 和 MSS 固件和配置文件下载到 AWR1243?