This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:RadarStudio 错误

Guru**** 2557820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627800/awr1243boost-radarstudio-error

器件型号:AWR1243BOOST

您好!

我在脚本失败时收到如下列出的 Radar studio 错误消息。  您能帮您解决这个问题吗?   我已经按照 RadarStudio_User's 指南的建议尝试了重新安装、但未解决问题。

谢谢、

Raymond

 

gm:构造函数

GM:2017年9月25日星期一16:39:50

RSTD.Transmit ("/设置")

[16:39:51]  

[16:39:51] ###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \Scripts\Startup.lua"###

[16:39:51]  RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)

[16:39:51]  RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")

[16:39:51] 脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。

[16:39:51]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio\\clients\\LabClient.dll)

[16:39:51]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")

[16:39:51]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")

[16:39:51]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")

[16:39:51]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")

[16:39:51]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")

[16:39:51]  RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio \\RUNTIME\\SAL.dll")

[16:39:51]  RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)

[16:39:51]  RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")

[16:39:51]  RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)

[16:39:51]  RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")

[16:39:51]  RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")

[16:39:51]  RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation Mode"、"false")

[16:39:51]  RSTD.Transmit ("/")

[16:39:51]  RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Raymond \AppData\Roaming\RSTD\config.xml"

[16:39:51]  RSTD.BUILD ()

[16:39:51]  RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Raymond \AppData\Roaming\RSTD\config.xml"

[16:39:51]  RSTD.Transmit ("/")

[16:39:51]  RSTD.AL_BUILD ()

[16:39:51]  RSTD.AL_LoadXml ()

[16:39:51]  RSTD.Transmit ("/")

[16:39:51]  RSTD.Al_Init ()

[16:39:51]  RSTD.Clients_build()

[16:39:51]  gm:初始化

[16:39:51]  gm:加载了'C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \clients\LabClient.dll

[16:39:51]  gm:1个访客(s)初始化

[16:39:51]  GM:1个模块初始化

[16:39:51]  gm:2选项卡  (s)初始化

[16:39:51]  RSTD.Client_LoadXml()

[16:39:51]  

[16:39:51] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

[16:39:51] ***脚本失败!***

[16:39:51] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

[16:39:51] 异常消息是:

[16:39:51] 无法从"C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio\clients\AR1xController\AR1xController.dll 注册控制器"

[16:39:51] 无法加载文件或汇编'MWArray、Version=2.15.0.1、Culture=Neutral、PublicKeyToken=e1d84a0da19db86f'或其中一个依赖项。 系统无法找到指定的文件。

[16:39:51]  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raymond、

    您的脚本在 Matlab Runtime 部分执行之前就会被捕获。 您能否确认您使用的是哪个版本? 我首先建议您使用8.5.1版32位版本。 如果您有此版本、我建议重新安装。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    感谢您在这方面的帮助。 我得到的结果稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍稍 您能就此提供建议吗?
    此致、
    Raymond

    gm:构造函数
    GM:2017年10月2日星期一19:20:31
    RSTD.Transmit ("/设置")
    [19:20:31]
    [19:20:31]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \Scripts\Startup.lua"###
    [19:20:31] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
    [19:20:31] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
    [19:20:31]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
    [19:20:31] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio\\clients\\LabClient.dll)
    [19:20:31] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
    [19:20:31] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
    [19:20:31] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
    [19:20:31] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
    [19:20:31] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
    [19:20:31] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio \\RUNTIME\\SAL.dll")
    [19:20:31] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
    [19:20:31] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
    [19:20:31] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
    [19:20:31] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
    [19:20:31] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
    [19:20:31] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
    [19:20:31] RSTD.Transmit ("/")
    [19:20:31] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Raymond \AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [19:20:31] RSTD.BUILD ()
    [19:20:31] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Raymond \AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [19:20:31] RSTD.Transmit ("/")
    [19:20:31] RSTD.AL_BUILD ()
    [19:20:31] RSTD.AL_LoadXml ()
    [19:20:31] RSTD.Transmit ("/")
    [19:20:31] RSTD.Al_Init ()
    [19:20:31] RSTD.Clients_build()
    [19:20:31] gm:初始化
    [19:20:31] gm:加载了'C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \clients\LabClient.dll
    [19:20:31] gm:1个客户机初始化
    [19:20:31] GM:1个模块初始化
    [19:20:31] gm:2选项卡(s)初始化
    [19:20:31] RSTD.Client_LoadXml()
    [19:20:32][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
    [19:20:38][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [19:20:41][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Raymond \AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [19:20:41]测试=错误
    [19:20:41]
    [19:20:41]***脚本成功完成。***
    [19:21:05][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
    [19:21:05][RadarAPI]:状态:已通过
    [19:21:05][RadarAPI]:打开板控制端口()
    [19:21:05][RadarAPI]:状态:已通过
    [19:21:06][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
    [19:21:06][RadarAPI]:状态:已通过
    [19:21:07][RadarAPI]:关闭板控制端口()
    [19:21:07][RadarAPI]:状态:已通过
    [19:21:07][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
    [19:21:07][RadarAPI]:状态:已通过
    [19:21:07][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
    [19:21:07][RadarAPI]:状态:已通过
    [19:21:31][RadarAPI]:ar1.Connect (3、115200、1000)
    [19:21:32][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
    [19:21:32][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1243")
    [19:21:32][RadarAPI]:状态:已通过
    [19:21:33][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1243")
    [19:21:33][RadarAPI]:状态:已通过
    [19:21:33][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Raymond \AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [20:25:03][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("")
    [20:26:58][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\rf_eval_firmware\\radarss\\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin")
    [20:26:58][RadarAPI]:下载 BSS ROM 传统二进制文件。
    [20:27:41][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr12xx_xwr14xx_masterss.bin")
    [20:27:41][RadarAPI]:下载 MSS Legacy Binary。
    [20:28:03][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
    [20:28:03][RadarAPI]:接收到未知的异步事件(0)
    [20:28:03][RadarAPI]:状态:已通过
    [20:28:03][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Raymond \AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [20:28:52][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、2、0)
    [20:28:53][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [20:29:23][RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (1、1、0)
    [20:29:24][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [20:29:32][RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
    [20:29:34][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [20:30:16][RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、1、1、1、1、1、 1、0、0)
    [20:30:17][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [21:52:43][RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77、100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0、256、10000、 0、0、30)
    [21:52:44][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [21:52:46][RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)
    [21:52:47][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [21:54:31][RadarAPI]:AR1.DisableTestSource (0)
    [21:54:32][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [21:54:32][RadarAPI]:AR1.FrameConfig (0、0、32、8、2、 0、1)
    [21:54:33][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [21:54:33][RadarAPI]:MatlabProc 状态:失败
    [21:55:31][RadarAPI]:AR1.SetupTSW1400 ()
    [21:55:33][RadarAPI]:TSW1400设置完成。
    [21:55:40][RadarAPI]:ar1.StartTsw1400Arm ("C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio \\PostProc\\adc_data.bin")
    [21:55:40][RadarAPI]:错误:
    [21:55:40]
    [21:55:40]... MWMCR::评估功能错误...
    [21:55:40] 2017年10月2日21:55:40:帧配置尚未填充、1、
    [21:55:40]第6行上的=> setup_for_trigged_capture_max_30_frames.m 中存在错误。
    [21:55:40]
    [21:55:40]... MATLAB M-code Stack 跟踪...
    [21:55:40] 在
    [21:55:40]文件 C:\Users\Raymond \AppData\Local\Temp\Raymond \mcrCache8.5.1\Matlab0\Logging\log_status.m、name LOG_STATUS、第32行。
    [21:55:40] 在
    [21:55:40]文件 C:\Users\Raymond \AppData\Local\Temp\Raymond \mcrCache8.5.1\Matlab0\MatlabPostPr\setup_for_trigged_capture_max_30_frames.m、name setup_for_trigged_capture_max_30_frames、第6行。
    [21:55:40]
    [21:55:40]
    [21:55:40]迹线:
    [21:55:40] 在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、Int32 numArgsOut、Int32 numArgsIn、MWArray[] argsIn)
    [21:55:40] 在 MathWorks.MATLAB.NET.Utility.MWMCR.EvaluateFunction(String 函数名称、MWArray[] argsIn)
    [21:55:40] MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.setup_for_triggered_capture_max_30_frames(MWArray FilePathWithName)
    [21:55:40] 网址为 AR1xController.frmAR1Main.iStartTSW1400IF ()
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raymond、

    很抱歉耽误您的时间、您是否仍遇到此错误? 我怀疑您的 Matlab Runtime 版本。 您能否确认您使用的是 Matlab Runtime 8.5.1版32位版本、而不是其他版本?


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    [20:28:52][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、2、0)
    [20:28:53][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时

    所有 API 都会提供 RESP 超时错误。 您是否已将设备连接至加载到设备中的固件?

    谢谢、
    Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Raymond、

    您在这里仍有困难吗? 请告诉我们。


    谢谢、
    Akash