This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:电路原理图

Guru**** 2556760 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, PGA460-Q1, BOOSTXL-PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626714/pga460-q1-circuit-schematic

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件:PGA460BOOSTXL-PGA460

我使用的是单换能器、因此我应该使用哪种电路原理图?此外、我使用  的是单换能器、因此我应该使用 DECPL 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chedthan、

    您可以选择使用变压器驱动器(通常用于闭顶式传感器)或直接驱动器(通常用于开顶式传感器)。 为了更好地回答这个问题、我们需要知道:
    •应用是什么?
    •换能器的器件型号是多少?
    •您需要的距离是多少(最小和最大距离)?

    请阅读 PGA460超声波模块硬件和软件优化应用手册(www.ti.com/.../slaa732) 、更好地了解变压器驱动模式与直接驱动模式以及闭顶与开顶传感器之间的差异。 PGA460的数据表(www.ti.com/.../pga460-q1) 第8.1.1节"传感器类型"还提供有关差异的信息。

    DECPL 引脚是一个可选引脚/特性。 请阅读数据表中的"7.3.9传感器时间和温度去耦合"部分、以确定您的特定应用是否需要去耦。

    我还建议您观看使用 PGA460-Q1进行超声波感应的视频系列(training.ti.com/ultrasonic-sensing-pga460-q1) 、了解通过 EVM-GUI 实现 PGA460功能集的概述和演示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Akeem Whitehead 的回复。

    正如您所问的、我将其用于液位传感应用。

    换能器的值为 AU5550。

    所需的范围约为11米或14米。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将其用于使用单通道传感器(器件型号:AU5550)的液位传感应用、您能告诉我应该使用哪个电路原理图吗?所需的范围是 arround 11米。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chedthan、

    这专门用于大型容器中的液位感应吗? 储罐直径是多少?

    我从未使用过 AU5550传感器、因此我不确定其最大检测范围是多少。 尽管如此、向几乎换能器添加喇叭将有助于扩展其前向范围。 有关  喇叭的详细信息、请参阅 PGA460常见问题解答(FAQ)和 EVM 故障排除指南(www.ti.com/.../slaa733.pdf):

    4.4.9传感器喇叭对光束模式有什么影响? 我如何聚焦超声波

    更具前瞻性的方向?

    喇叭是换能器的机械附加装置、可人为增加的深度和直径

    传感器。 通过增加换能器的深度和直径、射束角被限制为

    更窄、更直接且面向前方的方向。 通过增加光束的方向性、声音就会增加

    压力水平也以正向方向传输、从而提高的可检测范围

    传感器。 建议使用喇叭、以尽量减小侧凸角和盲点的范围、同时

    增强前向性能。 为此、任何换能器都可以安装喇叭。 A

    喇叭只能用于聚焦、不能用于扩大光束角度。

    但是、假设液位的可检测表面面积平坦/稳定/宽、那么我建议使用 SensComp 40KPT25 (Prowave 400EP250) 传感器。 这款40kHz 闭顶式传感器具有大直径、可聚焦前向能量、从而实现对平坦表面(即墙壁)至少10m 的检测。 请注意、PGA460的记录长度限制为11.2m。 如果您需要检测超出此距离的情况、请参阅 PGA460常见问题解答(FAQ)和 EVM 故障排除指南、了解权变措施:

    5.1如果物体的距离超过11m、我如何检测它?

    要检测距离超过11m 的物体、用户必须发出 n 个只听(LO)命令

    在初始突发和监听(BAL)命令到期后立即执行。

    例如、如果目标位于15m 处、则可以将 BAL 命令设置为最大记录长度

    使用预设1 (P1)时为65ms (或11.2m 至目标)。 因为在之后必须考虑3.8m 的差异

    BAL 记录长度到期、预设2 (P2)必须设置25ms 的最小记录长度(或

    4.214m 至目标)。 设置预设的适当时间后、主器件会发出 P1 BAL

    命令、等待65ms 到期、然后立即发出 P2 LO 命令。 超声波

    测量结果被拉取、必须将额外的11.2m 添加到距离结果中、以使其正确

    捕获15m 物体检测记录。 P1 BAL 之间的后续通信延迟

    和 P2 LO 命令可以忽略不计、具体取决于波特率或通信模式

    已使用。 考虑到距离计算中的任何主控制延迟。

    要检测22.4m 以外的物体、首先发出 P1 BAL 命令、然后发出 P2 LO 命令、再发出另一个命令

    P2 LO 命令、其中 P2设置的记录长度为11.2m。 10m 以上的超声波测量

    除非目标是一个大、平坦的反射表面、否则难以捕获。 因此、是的

    对于 BAL 或 LO 单个命令、PGA460的典型最大限制设置为11.2m。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我、您如何辨别11.2米处的真实回波与(P1) 距离读数末尾之间的差异? 我的 EVM 超声波测量结果(在 GUI 中)显示 11.291处的"无回波"限制。 我想在11.2m 后立即在 LO 模式下使用 P2来读取超过11.2米的数据、但我如何判断"回波"(在 P1的末尾) 是否真实?

    此致、

    Alan McCloud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    您可能需要错接 P2 LO 命令、以便能够检测11.2m 处物体的全部等效值。 发送 P1突发+监听、然后在 P1过期前等待几 ms、以发送 P2 LO 命令、而不是等到 P1完全过期、然后再发送 P2 LO 命令。 这会在 P1的最大记录长度和 P2 LO 记录的开始之间创建一个重叠位。

    由于很难判断单个 burg+listen 命令的回波是否为高于11m 的真值、因此我建议您运行多个记录周期来补偿11.2m 处的任何潜在间隙。

    假设您不需要超过20m 的测量、我建议使用以下序列:
    1)运行 P1突发+侦听、最大记录长度为65ms (或11.2m)、以检查高达10m 的活动
    2)等待记录计时器过期(至少65m)、然后拉取结果。
    3) 3)以最大记录长度运行第二个 P1突发+监听。
    4)等待等效的10m (58.3ms)、然后发送 P2 LO 命令。 由于 BL 和 LO 命令具有破坏性、即使记录计时器尚未完成、P1 BL 命令也将停止、并且记录计时器将为 P2 LO 命令重置。
    5) 5) P2 LO 可有效捕获10m 至21.2m 范围内的物体。

    该序列至少会为10m 至11.2m 范围提供额外的置信度、否则、这将是一个间隙。 假设目标的移动速度也不是很快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akeem:
    感谢你的帮助。 它现在看起来更清晰了。
    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    您能告诉我 上电后是否能够通过同步通信与 PGA460进行通信吗? 基本上、我使用的是 TX、RX 和 CLK、而不是异步通信。 我尝试读取 DEV_STAT0寄存器、但器件返回0x00、虽然可能正确、但我认为应该是0x84?

    在能够读取 DEV_STAT0之前、是否需要调用一些设置例程?

    此致、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    您的连接应该正确:同步模式要求使用 TXD、RXD 和 SCLK。 PGA460上没有通常在 SPI 器件上找到的芯片/从器件选择。

    同步模式中不需要开始或停止位。 同步传输的数据与异步模式的数据相同、但没有开始/停止/字节间空间位。 例如,发送 Preset 2 Burst + Listen 命令以使用分配了 UART_ADDR=0的 PGA460检测4个对象,您将发送连续计时的同步序列{0x55,01,0x04,0xFA},即(从左到右)同步字段、addr-command 字节、命令数据字节0和校验和。

    使用同步模式或读取 DEV_STAT0时、无需调用特殊的设置例程。 加电时、DEV_STAT0的 THR_CRC_ERR 将被标记为逻辑高电平。 假设您的 REV_ID 为10、则是、读取值应为0x84。 要读取 UART_ADDR 0的 DEV_STAT0 (默认值)、请发送序列{0x55 09 4C AA}、读取结果将为{0x40 84 3B}。

    此时、仅启用 PGA460-Q1 EVM GUI 以在异步 UART 模式或 TCI 模式下全面评估 PGA460。 连续1MHz 数据输出模式是当前在 EVM GUI 上启用的唯一同步功能。 如果您要为 EVM 的 MSP430 LaunchPad 编写自己的代码或使用自己的 MCU,则 EVM 仍会连接以支持同步模式(当 TS3L501ERUAR 的 SEL 引脚通过 COM_SEL 为逻辑高电平时)。 因此、由于 GUI 限制、如果要评估 BOOSTXL-PGA460板载 PGA460 (通过 MOSI_LP、MSO_LP 和 SCLK_LP 引脚)、我建议您使用微控制器的 SPI 外设。

    确保已将 PGA460逻辑电平设置为与外部 MCU 的逻辑电平兼容。 默认情况下、逻辑电平为3.3V (TEST 引脚悬空或拉低)。 有关启用5V 逻辑电平兼容性(将测试引脚上拉至3.3V 至3.3V)的详细信息、请参阅数据表第51页的第7.3.12节"测试引脚功能"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Akeem、

    我无法获取 PGA460来响应同步数据。 我已经放弃了这一点、而是创建了一个用于读取和写入寄存器的软件异步例程。 这似乎是我可以与 PGA460进行通信的唯一方法。  我是否必须像在异步模式中那样反转同步数据? 此外、我将 根据寄存器(使用09h 命令)读取转储数据。 寄存器0f7h 至0ffh 不能读回。 这是正常的吗?

    此致、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akeem:

    我终于让它工作了。 我假设不需要同步字节、因为这是同步数据、而不是异步! 我只是把0x55放在前面、它工作正常。

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem:

    忽略读取位置 F7等的问题 这是一 个发送校验和错误。

    此致、

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    我很高兴听到您能够使同步模式正常工作。 根据您的经验、我很可能会编写一份应用手册、演示如何使用同步 UART 模式(SPI 等效模式)、以包含示例和常见问题/错误。