https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626714/pga460-q1-circuit-schematic
器件型号:PGA460-Q1主题中讨论的其他器件:PGA460、 BOOSTXL-PGA460
我使用的是单换能器、因此我应该使用哪种电路原理图?此外、我使用 的是单换能器、因此我应该使用 DECPL 引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626714/pga460-q1-circuit-schematic
器件型号:PGA460-Q1我使用的是单换能器、因此我应该使用哪种电路原理图?此外、我使用 的是单换能器、因此我应该使用 DECPL 引脚?
Chedthan、
这专门用于大型容器中的液位感应吗? 储罐直径是多少?
我从未使用过 AU5550传感器、因此我不确定其最大检测范围是多少。 尽管如此、向几乎换能器添加喇叭将有助于扩展其前向范围。 有关 喇叭的详细信息、请参阅 PGA460常见问题解答(FAQ)和 EVM 故障排除指南(www.ti.com/.../slaa733.pdf):
4.4.9传感器喇叭对光束模式有什么影响? 我如何聚焦超声波
更具前瞻性的方向?
喇叭是换能器的机械附加装置、可人为增加的深度和直径
传感器。 通过增加换能器的深度和直径、射束角被限制为
更窄、更直接且面向前方的方向。 通过增加光束的方向性、声音就会增加
压力水平也以正向方向传输、从而提高的可检测范围
传感器。 建议使用喇叭、以尽量减小侧凸角和盲点的范围、同时
增强前向性能。 为此、任何换能器都可以安装喇叭。 A
喇叭只能用于聚焦、不能用于扩大光束角度。
但是、假设液位的可检测表面面积平坦/稳定/宽、那么我建议使用 SensComp 40KPT25 (Prowave 400EP250) 传感器。 这款40kHz 闭顶式传感器具有大直径、可聚焦前向能量、从而实现对平坦表面(即墙壁)至少10m 的检测。 请注意、PGA460的记录长度限制为11.2m。 如果您需要检测超出此距离的情况、请参阅 PGA460常见问题解答(FAQ)和 EVM 故障排除指南、了解权变措施:
5.1如果物体的距离超过11m、我如何检测它?
要检测距离超过11m 的物体、用户必须发出 n 个只听(LO)命令
在初始突发和监听(BAL)命令到期后立即执行。
例如、如果目标位于15m 处、则可以将 BAL 命令设置为最大记录长度
使用预设1 (P1)时为65ms (或11.2m 至目标)。 因为在之后必须考虑3.8m 的差异
BAL 记录长度到期、预设2 (P2)必须设置25ms 的最小记录长度(或
4.214m 至目标)。 设置预设的适当时间后、主器件会发出 P1 BAL
命令、等待65ms 到期、然后立即发出 P2 LO 命令。 超声波
测量结果被拉取、必须将额外的11.2m 添加到距离结果中、以使其正确
捕获15m 物体检测记录。 P1 BAL 之间的后续通信延迟
和 P2 LO 命令可以忽略不计、具体取决于波特率或通信模式
已使用。 考虑到距离计算中的任何主控制延迟。
要检测22.4m 以外的物体、首先发出 P1 BAL 命令、然后发出 P2 LO 命令、再发出另一个命令
P2 LO 命令、其中 P2设置的记录长度为11.2m。 10m 以上的超声波测量
除非目标是一个大、平坦的反射表面、否则难以捕获。 因此、是的
对于 BAL 或 LO 单个命令、PGA460的典型最大限制设置为11.2m。