This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:使用 TSW1400和 Radar Studio

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1642, UNIFLASH, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/627740/awr1443boost-using-tsw1400-and-radar-studio

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1443AWR1642UNIFLASHTSW1400EVMMMWAVE-DFP

您好!

我正在尝试连接 AWR1443 +毫米波 DevPack+TSW1400、并通过 Radar Studio 1.7.4.0对其进行配置。

我能够连接到板。 但任何配置命令都会在输出窗口中返回一个状态无效错误。

Radar Studio 屏幕截图如下所示:

连接选项卡:

静态配置选项卡:

当我单击此处的"设置"按钮时、会在输出页面上抛出错误。

输出选项卡中的误差为:

人们可能会注意到、在复位时开始时会出现一些错误。 点击"Reset"按钮时出现的错误屏幕截图如下所示:

我希望这些信息足以解决问题。 请告诉我还能做些什么来解决这个问题。 我在使用 AWR1642时也遇到了问题、我将在单独的线程中发布 AWR1642。

除此之外、我还有两个问题:

我使用 AWR12xx_16位固件通过 HSDC 专业版对 TSW1400进行编程。 xWR1443没有.ini 文件。 我希望这是正确的。

2.据我在数据表中看到的、AWR1443没有 CSI2或 LVDS 输出。 那么、我的问题是、它将如何通过 TSW1400收集原始数据?

期待尽快解决此问题、

提前感谢、

Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santhana、

    设备在您发送的快照中显示为 AR16xx。 是否确定已连接 AWR1443?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    是的、我也注意到了这一点。 但我仅连接了 AWR1443。
    我认为这是正常的。

    如果这是一个问题、我怀疑这是一个固件问题。 有什么调试位置的想法吗?

    提前感谢、
    Santhana Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhana、

    您可以使用 Uniflash 将正确的固件加载到设备中。

    您能否确认您正在使用 ES1.0/ES2.0的 AWR1443版本? 检查器件上的器件标识是否显示964D (ES2.0)/964 (ES1.0)。

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    我的印象是 EVM 必须保持擦除。
    无论如何、我认为我有 ES2.0、因为我的芯片上的器件标识是964D。

    我熟悉 Uniflash。 但是、如果您可以告诉我 bin 文件的位置、我可以加载并检查。

    谢谢、
    Santhana Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Santhana、

    您的理解是正确的。 闪存需要保持被擦除。

    请按照以下步骤操作:
    1.使用 Uniflash 擦除闪存。
    2.从 RadarStudio_User_Guide.pdf 中遵循"第2.1节安装先决条件"。请执行设置 TSW1400EVM 所需的步骤。

    3.从 RadarStudio_User_Guide.pdf 执行以下步骤:
    A.第5.1节
    b.第5.1.1节:电路板控制操作:将器件置于 SOP 2模式
    C.第5.1.2节 RS232操作:连接到应用 UART。 如果连接成功、"器件状态"将显示器件类型(16xx/14xx)。
    d.第5.1.3节固件下载:按照用户指南中的说明选择固件。
    e。 第5.1.4节 SPI 连接和射频加电
    F.第6节"静态配置"选项卡操作
    G.第7节"数据配置"选项卡"操作"
    H.第8节配置文件、线性调频脉冲、帧图和 TSW1400EVM 配置。

    我仍然觉得您缺少了一些步骤、这就是配置不成功的原因。

    此致、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    我正在按照您刚才提到的步骤执行这些步骤。  没有任何变化。

    您还可以看到我从上面的 PICS 加载的固件。

    连接到 RS232 (步骤3c)时、器件状态显示为 AWR16xx、而不是 AWR14xx。

    有什么帮助??

    Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhana、

    查看所有 RadarStudio 快照以及您的设置、可以清楚地看到您使用的是旧版 RadarStudio 与新固件等的混合和匹配

    下面是最新 MMWAVE-DFP 中 RadarStudio v1.7.4.0的快照、其中显示了 FTDI、RS232和 SPI 连接状态。 您的 RadarStudio 快照不会显示它、表明您未使用 MMWAVE-DFP 版本"00.07.00.04"中的最新工具。

    请下载 MMWAVE-DFP 并使用该 DFP 中的最新 RadarStudio。  

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    很抱歉耽误你的回答。 我以前无法正确验证您的建议。 因此会延迟。
    我有最新版本的 DFP。 但是、当我重新安装软件包时、 我得到了升级、但此问题未得到解决。

    但我仍然面临 SPI 连接和配置方面的一些问题、我将作为单独的问题/博客发表。

    非常感谢您在这方面的帮助。
    谢谢、
    Santhana Raj