主题中讨论的其他器件:AWR1443、 AWR1642、 UNIFLASH、 TSW1400EVM、 MMWAVE-DFP
您好!
我正在尝试连接 AWR1443 +毫米波 DevPack+TSW1400、并通过 Radar Studio 1.7.4.0对其进行配置。
我能够连接到板。 但任何配置命令都会在输出窗口中返回一个状态无效错误。
Radar Studio 屏幕截图如下所示:
连接选项卡:
静态配置选项卡:
当我单击此处的"设置"按钮时、会在输出页面上抛出错误。
输出选项卡中的误差为:
人们可能会注意到、在复位时开始时会出现一些错误。 点击"Reset"按钮时出现的错误屏幕截图如下所示:
我希望这些信息足以解决问题。 请告诉我还能做些什么来解决这个问题。 我在使用 AWR1642时也遇到了问题、我将在单独的线程中发布 AWR1642。
除此之外、我还有两个问题:
我使用 AWR12xx_16位固件通过 HSDC 专业版对 TSW1400进行编程。 xWR1443没有.ini 文件。 我希望这是正确的。
2.据我在数据表中看到的、AWR1443没有 CSI2或 LVDS 输出。 那么、我的问题是、它将如何通过 TSW1400收集原始数据?
期待尽快解决此问题、
提前感谢、
Santhana Raj