This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:通道间性能

Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623251/ddc232-channel-to-channel-performance

器件型号:DDC232

数据表指出、模拟输入范围(充电电容器的值)、例如、范围6为300±30pC。

在最坏的情况下、一个芯片内部以及最坏的情况下、一个通道具有270pC 和另一个330pC、这是可行的

2.您是否可以为我们提供任何有关通道间性能的规格或结果?

3.当为每个通道施加恒定和相同的电流(充电)时,我们看到最大的通道间跳跃大约为2.7%(计数为4000/147000)。 DDC232芯片本身能否解释这些跳转、即我的结果是否符合您的规格?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antero、

    我们已收到您有关设计 DDC232的查询、并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 只是想检查您是否仍在处理此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antero、

    我对我的答复拖延表示歉意。
    关于您的问题:

    DDC232数据表中指定的输入范围10%的变化是跨器件的。
    器件内的通道间的这种变化要小得多。

    2.我正在与我们的测试工程师一起检查典型通道间性能数据。

    3.根据数据表、您的通道间差异似乎在规格范围内。