请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC232 数据表指出、模拟输入范围(充电电容器的值)、例如、范围6为300±30pC。
在最坏的情况下、一个芯片内部以及最坏的情况下、一个通道具有270pC 和另一个330pC、这是可行的
2.您是否可以为我们提供任何有关通道间性能的规格或结果?
3.当为每个通道施加恒定和相同的电流(充电)时,我们看到最大的通道间跳跃大约为2.7%(计数为4000/147000)。 DDC232芯片本身能否解释这些跳转、即我的结果是否符合您的规格?
感谢您的回答。