This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:具有 RX-n 订单的双数据通道

Guru**** 2556040 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/625013/awr1243-two-data-lane-with-rx-n-order

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

各位专家、您好!
我想按如下方式配置 CSI2:

CSI2通道1 --> RX0、RX2、RX0、RX2的数据...
CSI2通道2 --> RX1、RX3、RX1、RX3的数据...

是否可以使用双数据通道配置来设置这些配置?

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi San、您好!

                   AWR1443不支持 CSI2接口作为单芯片接近传感器? 使用 硬件加速器在内部处理的雷达 ADC 数据。 这个问题是否与 AWR1243有关?

    因为 AWR1243支持 4个 CSI2数据通道。  您为什么计划对它们进行时间多路复用?  

    此致

    AK   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AK、
    很抱歉、器件是 AWR1243。
    这种配置似乎使后端控制变得更容易。
    感谢您的友好检查。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位专家:

    我也想按如下方式切换 CSI2双数据通道:

    案例1:
    CSI2通道1 --> RX0、RX0、RX0、RX0、RX0的数据...
    CSI2通道2 --> RX1、RX1、RX1、RX1、RX1的数据...

    然后它将切换到案例2。

    情况2.
    CSI2通道1 --> RX2、RX2、RX2、RX2的数据...
    CSI2通道2 --> RX3、RX3、RX3、RX3的数据...

    是否可以切换 CSI2 Lane1和2配置?

    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位专家:
    可以更新吗?
    此致、
    Hitoshi Sugawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Extparts、
    我们需要您的帮助。
    此致、
    Hioshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugawara San、您好!

    CSI2接口可进行通道扩展。 每个通道或 Rx 没有专用通道、数据在字节级交错、然后在接收器合并。

    不支持发送查询中特别提到的数据

    此致

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AK、
    非常感谢您的友好解释。
    我明白了。
    此致、
    Hitoshi