请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 Thread 中讨论的其他器件:AWR1443、
各位专家、您好!
我想按如下方式配置 CSI2:
CSI2通道1 --> RX0、RX2、RX0、RX2的数据...
CSI2通道2 --> RX1、RX3、RX1、RX3的数据...
是否可以使用双数据通道配置来设置这些配置?
此致、
Hitoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.