Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243
大家好、我已经签约构建了一个从 AWR1243BOOST 开发板到 FPGA 板的数据接口、目标是将数据连续流传输到 PC。 我已经阅读了大量可用的技术文档、并有几个非常基本的问题、我无法解决这些问题。
首先、我不清楚 LVDS 接口是否可以提供与 CSI2接口相同的数据。 芯片上的数据通道被标记为"CSI2_TXP (M)"等;它们是否也用于 LVDS 输出(因此、如果与 CSI2相同、则 LVDS 具有相同的四个可用通道)? 如果可能、我希望避免实施 CSI2 PHY 电路。 此外、"HS_DEBUG"对的功能是什么? 我在任何文档中都没有看到引用它们,因此可能我没有找到正确的文档。
第二、与此相关的是、swru520a 技术参考手册(或其中的某些部分)是否适用于 AWR1243? 它的标题意味着它仅指 AWR14XX 和 AWR16XX、尽管它列在文档导航器中的 AWR1243系列下。 (如果不适用、请不要翻遍2832页!)
我的计划是使用插入 MMWAVE-DEVPACK 板的 AWR1243BOOST、然后制作电路板、将 DEVPACK 上的60引脚 QSH 或120引脚连接器调整为 FMC、FMC 将插入 FPGA 开发板。 这似乎是可行的方法吗?
感谢你的帮助。
Rick