This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:基本接口问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623704/awr1243boost-basic-interface-questions

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

大家好、我已经签约构建了一个从 AWR1243BOOST 开发板到 FPGA 板的数据接口、目标是将数据连续流传输到 PC。  我已经阅读了大量可用的技术文档、并有几个非常基本的问题、我无法解决这些问题。

首先、我不清楚 LVDS 接口是否可以提供与 CSI2接口相同的数据。  芯片上的数据通道被标记为"CSI2_TXP (M)"等;它们是否也用于 LVDS 输出(因此、如果与 CSI2相同、则 LVDS 具有相同的四个可用通道)?  如果可能、我希望避免实施 CSI2 PHY 电路。  此外、"HS_DEBUG"对的功能是什么?  我在任何文档中都没有看到引用它们,因此可能我没有找到正确的文档。

第二、与此相关的是、swru520a 技术参考手册(或其中的某些部分)是否适用于 AWR1243?  它的标题意味着它仅指 AWR14XX 和 AWR16XX、尽管它列在文档导航器中的 AWR1243系列下。  (如果不适用、请不要翻遍2832页!)

我的计划是使用插入 MMWAVE-DEVPACK 板的 AWR1243BOOST、然后制作电路板、将 DEVPACK 上的60引脚 QSH 或120引脚连接器调整为 FMC、FMC 将插入 FPGA 开发板。  这似乎是可行的方法吗?

感谢你的帮助。

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

            AWR1243仅支持 CSI2接口作为从器件传输原始 ADC 数据的接口。  swru520a 是 AWR14xx/16xx 的技术参考手册、而不是 AWR1243的技术参考手册。  AWR1243、  这是一种雷达前端、具有 SPI 接口来控制器件、CSI2接口用于输出 ADC 输出以进行后处理。 您可以参考数据表中的相同内容。  

    生产器件不支持该器件上的 LVDS 接口。    

    此致

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、对于 AWR1243、LVDS 接口是调试接口、ADC 原始数据可通过 LVDS 接口从线路输出进行调试。 此 LVDS 接口具有7对差分信号、4条数据通道、1条 LVDS 时钟、1条 LVDS FRCLK、1条 LVDS 有效信号。
    数据和时钟通道与 CSI2通道进行多路复用。 HS_DEBUG1/2代表 LVDS FRCLK、LVDS_有效。



    此致
    AK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdulrahem、

    非常感谢您的快速回复。  您的第二个回复似乎与您的第一个回复相矛盾:澄清一下,AWR1243的生产芯片*支持 LVDS 接口吗*?

    此致、

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdulrahem、

    仍然希望对此进行澄清、因为一个答案似乎是、AWR1243的量产芯片不支持 LVDS、另一个答案是。

    谢谢、

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

                   AWR1243上的 LVDS 接口支持用作调试接口(如 TSW1400设置),但不支持用作 将原始 ADC 数据传输到主机处理器进行后处理的数据接口。 希望这能澄清。

    如果您需要更多信息、请告知我们

    此致

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我理解。  听起来、LVDS 接口适用于我们的应用、我们将在该应用中将这七对连接到 FPGA、以便将数据连续流传输到计算机。  您能给我点一个更全面地描述 LVDS 接口的文档吗?  我已经阅读了 swra555.pdf、例如、我在第5.1秒中看到了数据包结构。  但是、时序图在哪里描述了您在之前的响应中提到的"frame_clk"和"frame_valid"信号?

    感谢你的帮助。

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

            请按如下方式找到时序图。 我们正在使用相同的信息更新 swra555.pdf

    此致

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此 FRCLK 信号提供字对齐来允许从8个4位字的系列中形成32位字。  FRAME_VALID 信号的作用是什么? (虽然您在之前的回复中提到过它、但它并未显示在时序图中)

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、我在这里找到了答案:

    e2e.ti.com/.../614946

    感谢您的帮助。

    Rick