This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443和 AWR1243射频规格之间的差异

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/626273/iwr1443-the-differences-between-iwr1443-and-awr1243-rf-specifications

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

IWR1443和 AWR1243射频规格之间有何差异?

我们的客户希望在非汽车应用中使用具有多芯片级联(20GHz 同步)的 AWR1243。 通过比较 IWR1443和 AWR1243的数据表、它们的射频规格似乎没有差异。 如果是、则在非汽车应用中应使用 IWR1443、而不是 AWR1243。

我的理解是否正确?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke、

    您完全正确! AWR1243包含您将在 IWR1443中找到的整个雷达前端(RFE)、其中包括用于 FFT 处理的硬件加速器。 在大多数情况下、IWR1443将更适合非汽车应用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash-San:

    感谢你的答复。

    在哪些情况下、AWR1243更适合非汽车应用?

    与 AWR1243相比、IWR1443具有相同的雷达特性和性能、更多的特性和更低的价格。 IWR1443在所有情况下都应优于非汽车应用。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisuke、

    对拖延表示歉意。 到目前为止、我们不建议将 AWR1243用于任何非汽车应用、并且会立即建议使用 IWR1443。

    由于所有处理都可以在 IWR1443上完成、因此这是更好的选择。 AWR1243也不能如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash-San:

    感谢你的答复。

    IWR1443和 AWR1243在雷达特性/性能方面是否存在未记录的差异?

    我们的客户应用使用远距离雷达(LRR)。 我们与熟悉 TI 毫米波器件并专门从事汽车应用的第三方进行了交谈。 他们建议使用 AWR1243而不是 IWR1443。 他们认为 AWR1243更适合 LRR、因为它具有比 IWR1443更好的雷达特性/性能。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash-San:

    IWR1443和 AWR1243在雷达特性/性能方面的差异可能取决于第三方的实验结果、因此、首先我将向第三方询问详细信息。

    此致、

    Daisuke