您好;
几个月前、我们购买了 TDC1000超声波感应。 数据表显示发送器通道 TX1/TX2支持31.25kHz 至4MHz 范围内的可编程激励。 根据最后一个标准、我们使用4MHz 压电陶瓷作为传感器和8MHz 的时钟输入。 使用示波器、我们检查了生成的信号和回波接收是否正确(附图1)。 但是,当我们尝试使用 LNA 和 PGA (我们激活它更改寄存器)时,信号没有放大,即使我们有更多的噪声。 我们尝试了几种排列方式、更改了 LNAOUT 和 PGAIN 之间的滤波器、更改了 PGAOUT 和 COMPIN 之间的滤波器、以及 TDC1000的其他配置、我们没有看到任何更改。
最后、我们分别测试了每个滤波器。 首先、我们激活了 LNA (电容反馈、C =165pF 和 C = 300pF)、绕过 PGA 并进行了操作。 然后、我们在 接收引脚 RX1上生成了1、1.5、2、3和4MHz 的输入低电平信号。 我们注意到、低噪声放大器在低于2MHz 的频率下工作正常、在高于2MHz 的频率下、它不会放大、信号变形。 (请参阅随附的图 LNA_1MHz、LNA_2MHz、LNA_3MHz、LNA_4MHz)。
此外、我们还尝试了 PGA 滤波器、绕过 LNA 并重复了该过程。 对于 dB 的偶数值,我们得到了相同的结果(请参阅随附的数字 PGA_3dB_XMHz)。
最后、我们认为 TDC1000在31.25kHz-4MHz 下不起作用、因为尽管数据表第6.8节"典型特性"中说明了这一点、但所包含的放大器在此带宽下不起作用。
感谢你的帮助
图1:
LNA 1MHz
LNA 2MHz
LNA 3MHz
LNA 4MHz
PGA_3dB_1MHz
PGA_3dB_2MHz
PGA_3dB_3MHz
PGA_3dB_4MHz