This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:LNA 和 PGA 带宽

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/628452/tdc1000-lna-and-pga-bandwidth

器件型号:TDC1000

您好;

几个月前、我们购买了 TDC1000超声波感应。 数据表显示发送器通道 TX1/TX2支持31.25kHz 至4MHz 范围内的可编程激励。 根据最后一个标准、我们使用4MHz 压电陶瓷作为传感器和8MHz 的时钟输入。 使用示波器、我们检查了生成的信号和回波接收是否正确(附图1)。 但是,当我们尝试使用 LNA 和 PGA (我们激活它更改寄存器)时,信号没有放大,即使我们有更多的噪声。 我们尝试了几种排列方式、更改了 LNAOUT 和 PGAIN 之间的滤波器、更改了 PGAOUT 和 COMPIN 之间的滤波器、以及 TDC1000的其他配置、我们没有看到任何更改。

最后、我们分别测试了每个滤波器。 首先、我们激活了 LNA (电容反馈、C =165pF 和 C = 300pF)、绕过 PGA 并进行了操作。 然后、我们在 接收引脚 RX1上生成了1、1.5、2、3和4MHz 的输入低电平信号。 我们注意到、低噪声放大器在低于2MHz 的频率下工作正常、在高于2MHz 的频率下、它不会放大、信号变形。 (请参阅随附的图 LNA_1MHz、LNA_2MHz、LNA_3MHz、LNA_4MHz)。

此外、我们还尝试了 PGA 滤波器、绕过 LNA 并重复了该过程。 对于 dB 的偶数值,我们得到了相同的结果(请参阅随附的数字 PGA_3dB_XMHz)。

最后、我们认为 TDC1000在31.25kHz-4MHz 下不起作用、因为尽管数据表第6.8节"典型特性"中说明了这一点、但所包含的放大器在此带宽下不起作用。

感谢你的帮助

图1:

Echo received

LNA 1MHz

LNA 2MHz

LNA 3MHz

LNA 4MHz

PGA_3dB_1MHz

PGA_3dB_2MHz

PGA_3dB_3MHz

PGA_3dB_4MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供有关所示每个图的设置的更多信息? 在我看来、您在每种情况下测量输出和输入的位置、以及每次测量期间到底存在什么滤波器电路、并不清楚。 请提供原理图、其中显示了所使用的电路以及测量这些示波器捕获中所示信号的确切节点。


    此致、