主题中讨论的其他器件:IWR1642、 IWR1443
你好
我昨天拜访了一位客户、他在使用 IWR1642升压+毫米波演示可视化工具时遇到了问题-无论是在线版本还是离线版本。
当他们选择热图并点击 Send Config to mmWave device 时、似乎传输正常(根据控制台)、但当您检查 Plots (图)屏幕时、它似乎冻结。 如果我们再尝试发送更多命令、则不会发生任何情况(控制台窗口为空)。
如果您尝试同时更改多个参数、但这不像选择热图那样可重复、则也会发生这种情况。
我还设法在自己的电路板上重复此操作、但我可以选择热图(确保 fps < 5或我收到警告)和我需要的其他设置、然后将配置保存到文件中。 然后,如果我在“绘图”选项卡上使用“从 PC 加载配置并发送”选项,则显示“工作正常”。
这是一个已知问题吗?如果是,是否有更好的解决方法?
谢谢
Bob 熏肉