This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:毫米波演示使用热图冻结

Guru**** 2557520 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622378/iwr1642boost-mmwave-demo-freezes-using-heat-map

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642IWR1443

你好
我昨天拜访了一位客户、他在使用 IWR1642升压+毫米波演示可视化工具时遇到了问题-无论是在线版本还是离线版本。

当他们选择热图并点击 Send Config to mmWave device 时、似乎传输正常(根据控制台)、但当您检查 Plots (图)屏幕时、它似乎冻结。 如果我们再尝试发送更多命令、则不会发生任何情况(控制台窗口为空)。

 

如果您尝试同时更改多个参数、但这不像选择热图那样可重复、则也会发生这种情况。
我还设法在自己的电路板上重复此操作、但
我可以选择热图(确保 fps < 5或我收到警告)和我需要的其他设置、然后将配置保存到文件中。 然后,如果我在“绘图”选项卡上使用“从 PC 加载配置并发送”选项,则显示“工作正常”。

 

这是一个已知问题吗?如果是,是否有更好的解决方法?

 

谢谢
Bob 熏肉

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您能否确认以下内容:
    帧速率设置为最小值
    PC 性能设置为高、以实现最佳速度。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vaibhav
    我将帧速率设置为4、因为最初的错误消息要求设置小于5
    我刚刚尝试了最小值设置1、它看起来工作正常。
    然后我试了2次,这是可以的,但3点它又开始冻住
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    对于热图、如果您将鼠标悬停在选项上、则弹出的文本框指定应将 FPS 设置为1 FPS 以使功能正常工作。 看起来 FPS 大于1不受官方支持。 应更新警告。

    更改多个参数后、我无法复制冻结问题。 您是否仅在出现热图/fps 问题后才发现此问题? 如果是、用户指南确实提到、如果 EVM 因 FPS/HEAT 地图问题故意停止运行、则之后需要重新启动电路板。

    谢谢、
    Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Amanda
    我可以确认、我的客户和我在更改多个设置时都有问题、但问题是难以重新创建、而且我们未能找到一致失败的设置组合(除了选择热图)。
    重新启动始终可以解决问题、我发现最好的方法是设置配置、然后将其保存到文件中、以便轻松重新加载。
    我想我们现在可以关闭这个线程。
    谢谢
    Bob 熏肉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您能否检查在  发送配置后数据端口(com#)是否正在接收数据。

    这可能有助于我们确定问题是否在于器件发送数据、而 GUI /可视化工具无法跟上数据。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vaibhav
    下面是我检查它的方法。

    1.使用默认选项10fps 进行配置,包括散点图、距离剖面和统计信息
    这正常、因此我关闭了毫米波可视化工具、使用 TeraTerm 可以在数据端口上查看数据。

    2.配置为1fps 并启用热图。
    同样、使用 TeraTerm、我仍然可以在数据端口上查看数据。

    2.配置为10fps 并启用热图。
    正如预期的那样、这会停止与 TeraTerm 进行检查、我无法再在数据端口上看到数据。

    注意:一旦发生这种情况、我必须对电路板执行上电复位、我就无法通过重新启动软件使其正常工作。

    P.S. 我必须在 IWR1443 EVM 上执行此操作、因为我已将 IWR1642借给客户。

    但愿这对您有所帮助

    此致

    Bob 熏肉